以下<条款和条件>(简称“TCs”)描述了芯源系统有限公司( 简称“MPS” )是基于何种条款下,允许您进入该网站并享受其中的服务。一旦您访问该网站,您便承认接受这些TCs,并且您代表并保证您有权利,权力和能力签订这些TCs和遵守所有条款和条件。对于任何违反这些TCs的情形,MPS将保留寻求一切法律允许范围中可利用的补救措施的权利。
1、
隐私政策。MPS隐私声明条款纳入此处以作参考。使用本网站,正如我们的隐私政策中所描述的,您即同意MPS使用您的信息。
2、
修正条款。MPS保留自行改变这些TCs的权利,恕不另行通知。您有责任定期审查这些TCs,以确保遵守.您也同意TCs修订后您继续使用本网站的话,视同您接受了修订后的TCs。
3、
会员帐号,密码和安全性。您访问本网站的一部分将要求用户名和密码(“登录”) 。你对登录的保密性负有责任,并全面负责发生在您的登录之后的所有活动。您不允许在任何情况下分享、发布注册信息。不遵守这项政策将导致MPS对不符合规定的登录者和任何未经授权的当事方立即采取法律诉讼。对于任何未经授权使用您的密码或帐户,以及其他违反安全的行为,你应立即通知MPS。请务必在每次访问结束时从您的帐户登出。MPS不能也不会对因不遵守本条而产生的任何损失或损害承担责任。
4、
版权。除另有规定外,出现在我们网站的所有材料,包括文本,网站设计,图表,标识,图标和图片,音频和视频剪辑,以及相关选集,汇编和配置,所有软件都是MPS财产并受美国和国际版权法的保护。所有其他受版权保护的材料是其各自所有者的财产。
5、
商标。除另有规定外,所有产品和服务名称,口号,自定义图形,图标,标识和服务名称均为MPS的注册商标,未注册商标,商品名称或服务标志(“商标”)。所有第三方商标,商品名称或服务标志是其各自所有者的物产。严格禁止未经我们明确书面同意使用任何MPS商标。您有权访问此网站并不意味着( 暗示获其它说法 )您因此获有任何许可或权利. 事实是,在未经MPS或商标第三方拥有者预先书面同意下,你仍不可以使用出现在此网站的商标。如果您有任何问题,您可以通过发送电子邮件
webmaster@monolithicpower.com与我们的法律部门联系,收件人:MPS法律部门。
6、
使用。作为您使用此服务的条件,您需要向MPS担保,您不会利用此服务,追求我们在条款,条件或告示中规定禁止的, 或非法的意图。您使用本服务器时,不得以任何方式损害,削弱,或妨害服务器或干扰任何其他用户使用和享受服务。您不可以通过服务器可能存在的漏洞,获得或试图获得任何材料或信息。
您可以查看,下载,打印和保存网站提供的网页副本,只要:(1)您对我们的网站提供的这些信息的使用仅仅为您个人知晓和非商业使用的私人信息,(2)您不会复制,转让也不会传达给其他人或个体,不在任何网络计算机中张贴,不在任何媒介中播放,(3)信息中的任何副本,应保留所有法律公告,版权和其他相关所有权的声明,(4)您对这类信息不做任何修改。
除上述明确规定外,在未经我们事先书面许可的情况下,不得擅自使用,下载,上传,复制,打印,展示,执行,再生产,重印,授权,发布,传播或散布我们网站上的任何全部或部分信息。如果你想获得转载或复制出现在我们网站中的任何材料,您可以与我们联系
webmaster@monolithicpower.com。所有未明确授予的权利均予以保留。
7、
国际使用特别箴言。认同互联网的全球性本质,您同意依从关于网上操作和可接受内容的所有地方规则。尤其是,您同意遵从关于从美国或您居住的国家出口的技术数据传输的所有可适用的法律。
8、
服务修正。MPS保留权力在任何时候以及不时修改或中断,暂停或永久终止本服务(或任何部分)。您同意MPS在修改,暂停或终止服务时,对您和第三方并不担负赔责。此外,MPS对该网站中信息的准确性不承担责任。MPS可在任何时刻,不另行通知的前提下对网站中的产品和程序进行改进和/或更改。非MPS产品或服务的提及仅供参考,并不认可,也不作推荐。
9、
终止。您同意MPS在任何时间,以任何理由自行终止您可以获取和使用的服务,包括但不限于MPS认为你有侵犯或行动不符合TCs里规定的条款和内容。任何可能导致您使用服务终止的,涉嫌欺诈,滥用或非法的活动,可诉诸执法当局。MPS也可以自行决定在任何时间终止提供服务,或部分服务,而未必另行通知。您同意基于任何TCs条款终止您访问本服务可能并不事先通知您. 您还认知和同意MPS可立即禁用或删除您的帐户和所有相关信息和文件并且/或者禁止您获取某类文件或服务。此外,MPS不承担因终止您进入服务器对您和第三方的责任。
10、
免责声明。在本网站上提供的所有信息是“按原样”提供,不做任何明示或暗示的保证,包括但不限于隐含的适销性,针对特定用途的适用性或不侵犯知识产权。MPS不能担保(一)服务将符合您的要求;(二)服务是从不间断,毫无错误,及时安全的;(三)您从服务中获取的成果是准确且可靠的;及(四)从未授权的路径访问所提交的数据将是安全的。MPS不承担关于服务的任何责任,以及您参与服务引起的任何行为。
MPS在任何情况下不对任何人有义务,任何特殊的,偶然的,间接或必然的损害,包括但不限于,损害起因于,即使MPS提前获悉发生此类损害的可能性。
11、
责任限制。您明确了解并同意,在任何情况下,MPS包括各自的管理人员,董事,雇员,代表或附属机构, 都不需对任何直接,间接,偶然,特别,必然和惩治性的损失负责,包括但不限于损害起因于使用或依赖所提供的资料,利润或营业额损失,替代品成本,或损害商誉的或无形的损失, 上述损失可能是由TCs引起或与TCs相关,无论成因如何,合同,侵权(包括过失)或基于任何其他法律理论(包括严格的法律责任),即使MPS已被告知发生此类损害的可能性。
12、
赔偿。您同意MPS,其子公司,分公司,代理商,合作伙伴及员工对任何诉案免于法律责任和不受任何伤害,包括任何第三方支付的合理的律师费。诉案可与您使用我公司服务有直接或间接关系,可涉及您与服务器的连接,或您违TCs和/或 您违反任何其他方的权利。
13、
披露;前瞻性声明。所有本网站提及并纳入其中的声明,除历史事实的声明或描述特性之外,均为前瞻性声明。这些前瞻性声明是基于我们的当前预期,对我们的行业,管理理念以及我们所做的某些推想进行估计和预测。前瞻性声明通常有可以识别的词语,如“预期”,“期望”,“打算”,“计划”,“预测”,“相信”,“寻求”,“估计”,“也许”,“将”,“应该”,“愿意”,“可能”,“潜在”,“继续”,类似的表述,以及这些词的变异或否定形式。另外,声明中提到的期望,预测或其他未来事件或情况的特征,包括任何潜在的假设,均属于前瞻性声明。出时是依据当时我们所有的资料。
这种信息可能会有变化,我们不一定必须通知你。这些声明不能保证将来的结果,并受到风险的影响,难以预测其不确定性和假想。因此,由于各种各样的因素,我们的实际结果可能与前瞻性陈述相悖并有本质上的差异。所有提交给证券交易委员文件中讨论到的前瞻风险以及其他重要的风险因素,可能导致上述差异或以其他方式影响我们的业务,经营业绩和财务状况。我们不承担公开修改或更新任何前瞻性声明的义务。
14、
告示。我们会通过电子邮件或普通邮件向您发送告示。MPS还可根据这些TCs通过服务器上显示或链接的通知提供告示的变动或其他事项。
15、
链接和搜索结果。我们的网站可能包含链接到其他站点或自动生成的搜索结果中提到或链接到其他网站。点击这样的链接到一个第三方网站会使您离开我们的网站。我们不能控制或认可第三方链接的网站,对链接的第三方网站,链接中包含的另一个链接第三方网站,以及任何第三方网站的变动和更新的内容也不承担责任,我们无法保证和担保这些网站的内容的准确性,合法性,无害,不含病毒以及影响电脑的其他特征。这些链接提供给您的仅仅是一种方便,并且受特定第三方网站的各项条款及条件的支配,使用我们的网站搜索或链接到其他网站,您同意并了解您不可以对我们网站所造成的任何损害或损失提出异议。如果您对我们网站的链接有任何疑问,请告知我们
webmaster@monolithicpower.com。
16、
杂项。这些条款组成了您和MPS之间的完整协议,并指导您使用本服务,替代之前您和MPS达成的任何协议。这些条款以及您和MPS之间的关系应受到加利福尼亚洲的法律约束,而不考虑与其他法律条款的冲突。您同意向设在加利福尼亚州圣塔克拉拉县的法院提交个人和专属管辖权。MPS疏忽行使或强制执行这些条款不构成放弃此类权利或规定。如提由法定司法权的法庭提供的这些条款是无效的,双方应达成一致,法院应努力落实反映在条约中的各方意愿, 其他规定条款则应继续完全生效。
您同意尽管其它法令或法律可能与此相反,因使用本服务或条款而引起的索赔或诉讼, 必须在一(1)年内提交正式法律文书,或永远禁止。TCs中的章节标题只是为了方便起见,没有任何法律或合同效力。如果TCs中有任何条款或其他规定, 依据法律规则或公共政策看, 是无效的,非法或不能执行的, 则所有其他条件和规定将仍然完全生效。
17、
联系信息。任何疑问,请直接向
webmaster@monolithicpower.com。